This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:TLV7.0433万电涌共模测试,44us电涌异常

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102285/tlv704-tlv70433-surge-common-mode-test-44us-surge-anomaly

部件号:TLV704

1.原理图如下:输入电压约为8.4V,线性电源用于电源;负载电流非常小,小于5mA。

2.浪涌测试的参考标准为GB/T 1.7626万.5 ,共模条件,测试电压为2.8kv。 在衰减振荡波和振铃波(共模)的条件下也存在类似的问题。 我们产品的结构图如下所示。 没有连接共模通道(由塑料外壳隔开)。 将PCBA置于绝缘塑料壳中,并在其下方放置一整块金属壳。 金属外壳接地,用于共模测试。

每次都会出现异常波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我不熟悉此测试 或参考标准。 您能否向我提供有关测试参数的更多详细信息,以及该部件的一般测试方式? 如果这是EMI测试,请注意我们不在设备上执行EMI测试,TLV704对EMI特别敏感。 谢谢!

    此致,

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底部的EMI (电磁干扰)应该是错误的。 它应该是EMS (抗扰性)。 注:EMC包括EMI和EMS,其中EMI指外部干扰,EMS指产品的外部干扰。

    浪涌抗扰性测试的相应IEC标准是IEC 6.1万-4-5。 在共模状态下,浪涌信号为1.2 或50us,而浪涌电压为2.8kv。

    下面解释了tlv704对EMI很敏感(我认为应该是EMS)。 是否有其他部件具有更好的抗干扰性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我们通常不会在LDO产品上执行EMI/EMS测试。 因此,我们不能就它们的抗干扰能力作出明达的声明。 谢谢!

    此致,

    Srikanth