This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.48万:寄存器0x3B问题-配送模式出院

Guru**** 2538500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101989/bq24800-register-0x3b-question---shipmode-discharge

部件号:BQ2.48万

大家好,

我的客户有要求,他们需要将系统置于发运模式2秒钟。

从数据表捕获中,如何实现这一目标? 由于数据表中提到它将保留140毫秒,我们是否需要在141毫秒时将此位重置为1,重复此循环直到2秒?

此位是否会每140ms重置回0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!  

    运输模式通常用于降低存储阶段的电池消耗。

    客户应关闭电池组设计中的FET以进入装运模式,否则它将始终通过BATFET主体二极管放电。  

    提到的钻头仅对SRN引脚放电。 客户应关闭电池组设计中的FET以进入装运模式,然后使用此位释放SRN上的残余电压。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭

    谢谢你的解释,所以从你的答复中,让我重新表述一下。

    如果客户想要进入运输模式,则需要关闭电池组中的FET,而不是此位中的FET。

    此位仅释放SRN引脚。

    回到客户问题,他们是否希望让此引脚放电2秒。 那么如何实现这一点呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    他们应继续写入此位,或在内部~140ms的范围内继续写入。 当电池组上的FET关闭时,电池将从IC上关闭。 IC和系统由SRN端子上的电容供电。 如果他们继续写这一点,最终将达到一个没有更多的能量来为系统供电. 这通常在输入系统发货模式时出现。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,彭

    感谢您的解释,您是否意味着客户需要每139ms将此位写为1? 140毫秒后,此位是否设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    一旦电池组关闭,我建议每200毫秒写入一次。 电池组关闭后,系统基本上已处于发运模式,如果没有适配器,系统的其余部分将无法维持直流电源。

    谢谢!