This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:IC应如何响应将I2C命令写入ReadOnly寄存器地址?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103207/bq27z561-r2-how-does-ic-should-respond-to-the-write-i2c-command-into-readonly-register-adresses

部件号:BQ27Z561-R2

您好,

我正在 通过I2C与BQ27Z561-R2通信。 我需要知道当我尝试写入只读寄存器时,我应该从燃油表IC获得什么响应。

问题在于 ,在技术参考章 节10.2 中,写的是"尝试写入只读地址(主数据发送后的nack)"

这意味着我是否必须从燃油表收到I2C回复?

在测试时,我获得了成功的写入命令状态(当然,当我尝试时,实际寄存器上没有任何更改)。 是否正确,或者我应该在nack状态下返回I2C通信错误?

此致,

Mina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mina:

    您能否解释一下成功执行写入操作的含义? 您要写什么寄存器? 您是否可以共享测试的任何逻辑分析仪捕获? 如果您尝试写入只读,则在收到数据后,量表应该会出现问题。

    此致,

    Wyatt Keller