This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102769/ucc28070-ucc28070

部件号:UCC2.807万

我在设计中使用了UCC2.807万DWR。

现在我要试一下。 但TI网站和慕斯中没有这种股票。

您是否可以建议与引脚兼容的备用可用零件号?

UCC2.807万APWR 是否等效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran:

    UCC2.807万DWR是SOIC封装。 UCC2.807万PWR是TSSOP封装,因此从占地面积的角度来看,它们不兼容。

    但是,在TSSOP封装中,UCC2.807万APW可用于替代UCC2.807万PW。  UCC2.807万支持 30kHz至300kHz的切换频率,而UCC2.807万A支持10kHz至300kHz的切换频率。

    SOIC封装中没有其它与UCC2.807万兼容的部件。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC2.807万DWR在 功能上是否与UCC2.807万APWR兼容 ?  

    如果脚印更改为TSSOP, 则可以使用UCC2.807万APWR来代替 UCC2.807万DWR,而无需对电路进行任何其他修改。

    您在Excel工作表中提供了设计工具,用于计算UCC2.807万的偏置零部件值。 是否可以为 UCC2.807万APWR使用相同的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chandran:

    UCC2.807万和UCC2.807万A使用相同的计算器工具: https://www.ti.com/lit/zip/sluc114

    TSSOP封装(UCC2.807万APW和 UCC2.807万PW)中的每种产品 都可以在 30kHz到300kHz之间互换,如上所述。

    订购时请注意:部件号后面的两个字母表示包装。 DW是SOIC,PW是TSSOP。   

    此致,

    射线