This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:DGN封装的压降电压与输出电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101954/tps7b81-q1-dropout-voltage-vs-output-current-of-dgn-package

部件号:TPS7B81-Q1

大家好,团队,

请您提供DGN封装的压降电压与输出电流特性图吗?

数据表仅提供DRV包的结果。

此致,
马沙鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Masaru,  

    这些图表将是相似的。 我们目前没有DGN的准确数据,但我们可以根据EC表指标推断这些图形的外观,并将DGN与DRV/KVU进行比较。 我假设这里的最高评级是最高温度(150°C),因为这是它通常的关联方式,通常是25°C。下面的图表是我的发现,如果您对此有任何想法或问题,请告诉我。  

    希望这能有所帮助!  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,McKyla,

    感谢您的支持!

    此致,
    马沙鲁