This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.6015万-Q1:哪个软件包轮廓"RNX0012B"或"RNX0012C"对应于"LMR3.6015万AQRNXRQ1"

Guru**** 1646690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102650/lmr36015-q1-which-package-outline-rnx0012b-or-rnx0012c-is-corresponding-to-lmr36015aqrnxrq1

部件号:LMR3.6015万-Q1

大家好,  

哪种封装轮廓"RNX0012B"或"RNX0012C"对应于"LMR3.6015万AQRNXRQ1"(显示在其数据表中)?

此致,
大池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大知山,

    您知道该部件来自哪个站点吗?我已检查 RNX0012B来自UTL subcon,  RNX0012C来自CDAT China,  

    两者都可用于相同的印刷电路板脚印焊工件。不同 之处在于可湿式侧翼销切割。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elena:  

    我了解B或C的差异与使用的站点相关。 如果我们订购 了LMR3.6015万AQRNXRQ1,使用的是站点上的哪一项? 或者,它是否具有现场使用的两种可能性?

    此致,
    大池   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大知山,

    它无法从设备判断,您是否有批号? 就像货件标签标记一样,我可以在跟踪货件。

    Elena