您好,
我们正在设计一个汽车ECU并使用 LM6.146万AASQRJRRQ1。 它用于将12V转换为3.3V作为主电源。 但是我们在进行电气性能实验时发现了一些奇怪的东西。
1.我们将以下脉冲应用于'VIN' 10次。 有时,当'EN'达到850mV (参见图1)时,输出电压开始下降,有时甚至'EN'达到833mV (参见图2)时,输出电压也会下降。 如果我们使用相同的主板,EN阈值应该是固定的,并且相同,对吗?
我们的设计:应用于EN的电压与VIN分开。

脉搏:

图1.

图2.

2.我们只找到EN的打开延迟,但无法找到从EN低到输出关闭的时间。 您能为我们提供吗?