This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.146万-Q1:有关LM6.146万AASQRJRRQ1的'EN'的问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101490/lm61460-q1-questions-about-en-of-lm61460aasqrjrrq1

部件号:LM6.146万-Q1

您好,

 我们正在设计一个汽车ECU并使用 LM6.146万AASQRJRRQ1。 它用于将12V转换为3.3V作为主电源。  但是我们在进行电气性能实验时发现了一些奇怪的东西。   

1.我们将以下脉冲应用于'VIN' 10次。 有时,当'EN'达到850mV (参见图1)时,输出电压开始下降,有时甚至'EN'达到833mV (参见图2)时,输出电压也会下降。 如果我们使用相同的主板,EN阈值应该是固定的,并且相同,对吗?  

我们的设计:应用于EN的电压与VIN分开。

脉搏:

图1.

图2.

 2.我们只找到EN的打开延迟,但无法找到从EN低到输出关闭的时间。 您能为我们提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生,您好!

    如果EN被拉至低电压,输出电压将立即变为低电压,如果没有负载连接至输出电压,则电压上限放电将 在输出电压上保持一段时间。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘立即'这小于1毫秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,一旦EN为低电压,内部将停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,但我还有个问题。EN LOW的定义是什么?从datasheet看,EN low的判定用的是迟滞,从EN high下降EN,会认为EN 24 % - 32 %

    Low (低)。这里的24 % -32 % (低)的误差会在同一个芯片上出现吗?换言之,选定一颗芯片,有时候下降到24 % (高)会关闭,但有时候下降到32 % (低)会关闭,是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生,您好!

    对于固定芯片,阈值是固定的,在重新测试期间不会改变,  Ven的24 % - 32 % 应该是生产 统计结果。

    EN引脚上的电压低于VEN,将被视为低电压(此Ven应以百分比表示),因此建议安全使用超出滞后规格的EN电压,在EN引脚上发出真正的L和H信号。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生,您好!

    如果您没有其他问题,请帮助您点击"解决",然后我可以关闭此线程,如果您有其他问题,请打开一个新线程。  

    谢谢你。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题,如果同一个芯片的关闭门限值是固定的,为什么我实测下来,同一个芯片,有时候下降到850mV就关闭,有时候下降到833mV都不关呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试方法和测试条件是什么?EN是否连接到Vin,或使用直流电源从1V或其他电压断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一次提问时已经贴上了设计图,见上方。EN没有直连到VIN,而是VIN分压后连到EN。

    测试方法:在VIN端加pulse,pulse也见上方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且,这种情况是在一个芯片上发生的?还是在另一个板上发生的。您是否有机会尝试EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,同一个板子上测的同一个芯片。

    EVM是什么?怎么测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在线应用TI官方EVM ,网址为www.ti.com/.../LM6.146万EVM

    如果您要检查边界,或者想要很好地使用功能,建议在远离H/L边缘的地方设置一个合理的EN电压。留下一点缓冲区。  

    如果 您将其定义为质量问题,请连接您的市场营销或销售人员,以便在TI.com上申请FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王先生,您好!

    如果您没有其他问题,请帮助您点击"解决", 然后我可以 关闭此线程,如果您有其他问题,请打开一个新线程。  

    谢谢你。

    Elena