This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118的最大输出电流

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101980/lm5118-maximum-output-current-of-lm5118

部件号:LM5118

您好!

LM5118的最大输出电流是否为15A?

规格中给出的最大输出电流为10a,MOSFET和二极管为外部电流。 为什么有10A的限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您使用E2E论坛。

    概览页面中的10A是典型数字。 这不受器件的限制,而是受应用本身,增压因子,因此选择和可用FET和二极管等的限制。  

    因此,基于这一点,它也可以更高,并且可以选择正确的器件输出15A,但也需要详细计算损耗。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 祝你一切顺利。