This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023-2NBEVM:回扫隔离交流/直流转换器

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102753/lm5023-2nbevm-flyback-isolated-ac-dc-converter

部件号:LM5023-2NBEVM
在“线程:LM5023”中讨论的其它部件

在IC LM5023的Webench上给出的交流-直流转换器示意图中,Rvin,Rvsd,Rsib1和Rsense的功率要求是什么?

webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您对LM5023 EVM的关注。  

    您可以在应用手册的第13 ~15页找到BOM,如下所示。  

    www.ti.com/.../snva686.pdf

    例如,R3 = RVIN = 10千欧 (1W)。

    它应该是您的良好参考。  

    此致,  

    韦斯利