This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7761万:设计审查

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102652/lm27761-design-review

部件号:LM2.7761万

您好,TI

    我正在准备使用 LM2.7761万DSGT来设计LDO电路,因此我对 LM2.7761万DSGT有一些疑问:

1.  LM2.7761万DSGT 首先使用充电泵将Vin转换为-Vin,然后使用LDO将-Vin转换为Vout?

2.在我的设计中,输入电压为3.3V,输出电压为-3V,输出电压最大输出电流为Imax=220mA,电路如下,请帮助查看设计是否正常?

    希望您能回复,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    我认为输出电流为220mA时,从+3.3V到3V是不可能的。 原因是充电泵输出阻抗中存在压降,并且LDO也有压降电压。 充油泵输出阻抗约为2欧姆,输出电流为220mA时,压降为440mV。 LDO在此负载电流下的下降电压为70mV (数据表中的图12)。 因此,理想情况下,您的输入电压应至少高于3V,介于550至600mV之间。

    另外,确保L7具有低直流阻抗,因为这也会有压降。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun

        感谢你的帮助。

        如果输入电压为3.3V,输出电压为-3V,则最大输出电流约为120mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lei,

    是的,这应该是最大值。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun

        这对我真的很有帮助,谢谢。