This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7714万EVM-551:如果UCC2.895万在DCM模式下禁用SR MOSFET驱动器,则如何进行输出整流?

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102960/ucc27714evm-551-if-ucc28950-disables-the-sr-mosfet-drives-in-dcm-mode-then-how-does-output-rectification-happen

部件号:UCC2.7714万EVM-551
主题中讨论的其他部件:UCC2.895万

根据UCC2.895万数据表,当CS引脚处的电压低于用户设置的阈值时,UCC2.895万禁用SR MOSFET驱动器....我理解为“DCM模式”。   需要澄清以下几个问题:

(1) DCM模式并不一定意味着输出电感器电流已不连续,因为它是由用户设置的阈值确定的,这是任意的。  是这样吗?

(2) 如果在DCM模式下禁用SR,则如何进行输出整流?

此致,

尼蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nitesh,

    UCC2.195万具有您描述的基于可调CS电压阈值禁用SR驱动器的功能。 您的陈述正确,即这可能不会特别导致在DCM模式下操作,因为输出电感和切换频率将决定电感器波纹谷何时达到0A。

    在SR驱动禁用的情况下,整流通过SR MOSFET体二极管进行,在这种情况下(就像标准二极管整流一样)体二极管将不会导通负电流(低于0),并将导致不连续(DCM)操作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    感谢您的回复。  我们是否应该在确定输出电感器电流即将进入DCM的电流后设置DCM阈值?

    此致,Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nitish:

    这将是确定控制器设定点的一个参数。 另一个可能更重要的考虑因素是,如果您在相对较轻的负载下具有效率目标,则要确定二极管降 流整流(DCM模式)的功率损耗在何种负载电流下低于驱动SR MOSFET的损耗。 使用VDD x Qg x FSW时,浇口驱动损耗很容易估计。 其中Qg是所有MOSFET栅极电荷的总和。  

    这是DCM模式对某些客户来说似乎是一项有用功能的主要原因,即在低输出负载条件下降低MOSFET栅极驱动器损耗。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Richard。