主题中讨论的其他部件:UCC2.895万
根据UCC2.895万数据表,当CS引脚处的电压低于用户设置的阈值时,UCC2.895万禁用SR MOSFET驱动器....我理解为“DCM模式”。 需要澄清以下几个问题:
(1) DCM模式并不一定意味着输出电感器电流已不连续,因为它是由用户设置的阈值确定的,这是任意的。 是这样吗?
(2) 如果在DCM模式下禁用SR,则如何进行输出整流?
此致,
尼蒂什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据UCC2.895万数据表,当CS引脚处的电压低于用户设置的阈值时,UCC2.895万禁用SR MOSFET驱动器....我理解为“DCM模式”。 需要澄清以下几个问题:
(1) DCM模式并不一定意味着输出电感器电流已不连续,因为它是由用户设置的阈值确定的,这是任意的。 是这样吗?
(2) 如果在DCM模式下禁用SR,则如何进行输出整流?
此致,
尼蒂什
您好Nitesh,
UCC2.195万具有您描述的基于可调CS电压阈值禁用SR驱动器的功能。 您的陈述正确,即这可能不会特别导致在DCM模式下操作,因为输出电感和切换频率将决定电感器波纹谷何时达到0A。
在SR驱动禁用的情况下,整流通过SR MOSFET体二极管进行,在这种情况下(就像标准二极管整流一样)体二极管将不会导通负电流(低于0),并将导致不连续(DCM)操作。
此致,
您好,Nitish:
这将是确定控制器设定点的一个参数。 另一个可能更重要的考虑因素是,如果您在相对较轻的负载下具有效率目标,则要确定二极管降 流整流(DCM模式)的功率损耗在何种负载电流下低于驱动SR MOSFET的损耗。 使用VDD x Qg x FSW时,浇口驱动损耗很容易估计。 其中Qg是所有MOSFET栅极电荷的总和。
这是DCM模式对某些客户来说似乎是一项有用功能的主要原因,即在低输出负载条件下降低MOSFET栅极驱动器损耗。
此致,