请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5887万 您好,Expert,
用于bq2.5887万 2节电池,电池平衡功能。
我可以知道为什么在3.7V时会激活电池平衡吗?在3.7 中设置是否有任何特定的含义?而不是其他电压?
客户想知道为什么选择3.7 的详细信息。谢谢!
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Expert,
用于bq2.5887万 2节电池,电池平衡功能。
我可以知道为什么在3.7V时会激活电池平衡吗?在3.7 中设置是否有任何特定的含义?而不是其他电压?
客户想知道为什么选择3.7 的详细信息。谢谢!
Jim
您好,Jim:
3.7V是电池平衡的好值,因为完成平衡算法时电池将接近充满电。 如果我们将该值设置得太低(例如3.2V),则电池可以在3.8V处进行平衡。 但是,在平衡算法完成后,BQ2.5887万将继续在恒流模式下充电,因为尚未达到Vreg。 在这种情况下,电池可能会再次变得不平衡,因为现在相同的电流被施加到电池组中,但电池组可能具有不同的阻抗,从而产生不同的电压。 如果该值太高(如4.0V),则一个单元可能先充满电,另一个单元可能会阻止两个单元的最大充电电压。
此致,
Charles