This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3881万:PoE PSE 802.3bt类型3 5类45W单端口

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP430F5234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102823/tps23881-poe-pse-802-3bt-type-3-class-5-45w-single-port

部件号:TPS2.3881万
主题中讨论的其他部件: MSP432E401YMSP430F5234

大家好,

1)您是否建议将TPS2.3881万用于 PoE PSE 802.3bt类型3 5类45W单端口?

2)我在e2e中看到TPS2.3881万具有自治模式(它有ROM固件),并且在没有主机MCU的情况下可以工作,是否仍然可用? ROM固件是否符合IEEE 802.3bt?

3)如果不是,那么主机MCU是否总是必须在启动时使用固件补丁对SRAM进行编程,以符合IEEE 802.3bt?

4)我们可以使用任何MCU吗? 但是,我们必须为I2C总线编写自己的软件( 读取,设置参数和加载SRAM固件)?

5)如果我们要使用固件PSE,则必须使用MSP430,是否正确? 此固件PSE是否也与 MSP432E401Y兼容?

此致,

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    请参阅下面我的答案。

    1)您是否建议将TPS2.3881万用于 PoE PSE 802.3bt类型3 5类45W单端口?

    [PX]是的。 TPS2.3881万用于30W以上BT兼容应用。 您需要使用2个PSE通道来支持一个45W端口。  

    2)我在e2e中看到TPS2.3881万具有自治模式(它有ROM固件),并且在没有主机MCU的情况下可以工作,是否仍然可用? ROM固件是否符合IEEE 802.3bt?

    [PX]TPS2.3881万要求加载SRAM以符合IEEE802.3bt标准。  

    3)如果不是,那么主机MCU是否总是必须在启动时使用固件补丁对SRAM进行编程,以符合IEEE 802.3bt?

    [PX]您的理解正确。  

    4)我们可以使用任何MCU吗? 但是,我们必须为I2C总线编写自己的软件( 读取,设置参数和加载SRAM固件)?

    [PX]是的。 只要MCU有I2C,就可以使用,而且可以编写自己的系统软件。 如果系统中有一个1端口,您只需使用任何类型的主机控制器加载SRAM,在自动模式下配置端口并让其自行运行。  

    5)如果我们要使用固件PSE,则必须使用MSP430,是否正确? 此固件PSE是否也与 MSP432E401Y兼容?

    [PX]正确。 FirmPSE只能在MSP430F5234上工作,我们开发了全套软件。 如果系统中只有一个端口,则固件PSE可能会超时。  

    谢谢。

    此致,

    便士