This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:多个ADC具有相同的参考电压

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: REF50, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103189/ref5050-same-vref-for-multiple-adcs

部件号:REF5050
主题中讨论的其他部件: ADS8900B

您好,

我想 使用REF5050为ADC (ADS8900 20位ADC)提供电压基准和VCM (共模电压),但我的设计使用了6个此类ADC,是否只适合使用一个REF5050为所有6个ADC提供Vref和VCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pratik,

    可以,您可以使用一个REF5050驱动6 Vref和VCM。

    请参阅设计 https://www.ti.com/tool/TIPD211 ,它使用4 ADS8900B和一个REF50器件。 一个Vref正在驱动4个ADS8900B器件。

    对于VCM,每个ADC的REFOUT被分割并缓冲,以驱动CM。 这可确保CM为每个单独的ADC分别跟踪REFBUF输出。

    如果您的设计中不允许使用6个CM缓冲区,您可以将REF50输出分配给所需的CM,使用单缓冲区驱动6种通用模式。

    谢谢,此致,

    Shridhar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。。。