This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:Unmask fault operation (取消掩码故障操作)

Guru**** 661510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103224/ucc5870-q1-unmask-fault-operation

部件号:UCC5870-Q1

尊敬的团队:

1.如果一个故障被屏蔽,则nFLT引脚不会拉低。 FS_State_XXX是否正常工作? 例如,如果屏蔽了VCC1 OVLO故障,则将位14=0。 当此故障发生时,由于被屏蔽,Out/OUTL将不会采取任何措施,对吗? 这意味着我们的设备将完全忽略此故障。

2.在下图中,位15=0表示不报告故障,而其他位具有相反的逻辑,位14/13=0表示报告故障。 是打字错误吗? 或者我们有一个特殊的原因吗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    感谢您发布到E2E。

    1.5870]1. 如果一个故障被屏蔽,则nFLT引脚不会拉低。 FS_State_XXX是否正常工作? 例如,如果屏蔽了VCC1 OVLO故障,则将位14=0。 当此故障发生时,由于被屏蔽,Out/OUTL将不会采取任何措施,对吗? 这意味着我们的设备将完全忽略此故障。[/QUOT]

    正确。 如果故障被屏蔽,则FS_State_XXX将不工作。 故障仍将记录在状态寄存器中,但门驱动器不会向nFLT1报告,并且它将不会对输出采取任何操作。

    2.5870]2. 在下图中,位15=0表示不报告故障,而其他位具有相反的逻辑,位14/13=0表示报告故障。 是打字错误吗? 或者我们有一个特殊原因吗?[/QUOT]

    这不是打字错误。 这就是寄存器的设计方式。 其他一些位的逻辑与此位15相同(0x0 =否;0x1 =是)。 例如,在同一个寄存器上,CFG2位2也具有相同的逻辑。

    此致,

    Andy Robles

    [/quote]