主题中讨论的其他部件:UCC2.8064万A,
高性能工程支持,
将UCC25.6404万与UCC2.8064万A一起使用。
RVCC同时为PFC控制器和LLC控制器供电,因此VCC上的电容器似乎需要足够大,以防止低于启动阈值。
对于我的应用,PFC和LLC的启动时间都应小于500毫秒。 这样可以使浪涌峰值在500ms窗口内,而允许的电平为9倍标称值。
但VCC上的大电容器会延迟RVCC的高电流,并将PFC的启动时间推过500毫秒。 降低VCC电容可缩短启动时间,但VCC在RVCC稳定之前经过几次充电和放电循环。
请告诉我我可以使用的其他技术,以便在VCC上提供足够的电容和加速启动时间。
此致,
Stuart