This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:UCC25.6404万

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103318/ucc256404-ucc256404

部件号:UCC25.6404万
主题中讨论的其他部件:UCC2.8064万A

高性能工程支持,  

将UCC25.6404万与UCC2.8064万A一起使用。   

RVCC同时为PFC控制器和LLC控制器供电,因此VCC上的电容器似乎需要足够大,以防止低于启动阈值。   

对于我的应用,PFC和LLC的启动时间都应小于500毫秒。  这样可以使浪涌峰值在500ms窗口内,而允许的电平为9倍标称值。   

但VCC上的大电容器会延迟RVCC的高电流,并将PFC的启动时间推过500毫秒。   降低VCC电容可缩短启动时间,但VCC在RVCC稳定之前经过几次充电和放电循环。  

请告诉我我可以使用的其他技术,以便在VCC上提供足够的电容和加速启动时间。  

此致,  

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart,您好!  

    感谢您对TI电源转换产品的关注。

    如果没有量化的值,我只能给您一般性的建议。  LLC的启动电流通常超过10mA,因此VCC电流必须相当大,充电时间必须很长,直至达到启动阈值。  由于降低Cvcc会导致RVCC中出现"打嗝",我怀疑在出现RVCC后,它会产生大量负载。   

    我建议检查PFC和LLC以外的电路是否可以由RVCC导轨供电,如果是,查看它们的操作是否可以延迟,直到PFC完全启动。  
    或者,它们可能可以从单独的AUX绕组供电,以便不会对RVCC进行负载下降。  这也可以减少Cvcc。  

    另外,检查LLC AUX绕组转速比,查看VCC是否可被较低的Vout所保持。  换言之,VCC是从较低的Vout持续的,而Vout仍在出现。  

    此致,
    Ulrich