This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.5383万:计算补偿滤波器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102726/tps55383-calculate-compensation-filter

部件号:TPS5.5383万

您好,

我想将TPS5.5383万用于电源 FPGA和DSP。

我的输入为5V,输出为3.3V,1.9v。

我尝试计算薪酬组成部分的值,但我不知道什么是Ton?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moshe,

    感谢您向我们咨询。 吨表示准时。 例如,输入电压=5V,输出电压=3.3V,接通电压=(1/FSW)*(3.3 /5)。

    如有任何其他问题,请告知我们。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。

    对于CALCULATE KEA,什么是FCO?

    巴西,

    镜像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    FCO表示所需的交叉频率。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia:

    谢谢你。

    如何计算Rload?

     方程式是欧姆定律 :Vout / Imax ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dror,

    是的,您回答正确。 谢谢!

    BRS

    卢西亚