This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:BCM开关核心电压设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102945/tpsm8d6c24-design-for-bcm-switch-core-voltage

部件号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他部分: TPSM831D31

大家好 ,

我正在研究符合以下要求的TPSM8D6C24降压调节器原理图设计。

输出电压为0.82V。

1.0.8159V/0.82V/0.8241V@8241@63A (要通过PMBus (I2C)和硬件(VSEL引脚)进行控制)

2.输出电压容差为0.5 %。  

输出电压:30mV

此调节器是否支持0.5 % 的公差?

有人能建议和澄清吗? 您是否有任何其他监管机构可以支持上述要求?

你在这方面的迅速反应将是非常可观的。

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPSM8D6C24将支持0.82V输出和62A负载电流的引脚编程和PMBus调整,并可支持30mV输出电压纹波。

    稳压输出电压的容差在数据表电气规格表中提供。  虽然TPSM8D6C24具有优于0.5 % 的精确参考电压,但在0.82V额定设定点时,总输出电压调节(包括远程感应和反馈误差放大器偏移)略大于+/- 4.1mV。   

    输出容差为+/- 5mV @ 0-85C,+/- 6mV @ 0-125C和+/- 8mV (-40至+125C)

    我不知道有一个设备支持+/- 4.1mV总输出电压调节容差,包括参考,远程感应和误差信号放大器偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此调节器的输出电压设定点精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在  输出电压设置点精度+- 0.5 %@-40至105度的情况下,是否可以将TPSM831D31用于0.82V@50A和0.8V@10A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有 TPSM831D31的设计计算器/参考文档? 我在Web工作台中看不到此零件的设计选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此408.662万此稳压器的输出电压设定点精度是什么?

    我在之前的响应中为TPSM8D6C24模块提供了输出电压调节精度。

    +/- 5mV 0-85C,+/- 6mV 0至125C,+/- 8mV -40至+150C

    我408.6848万我是否可以使用TPSM831D31来获得0.82V@50A 和0.105@ Ω 的输出精度0.5 %@ 10A/ 10.101万A[报价单?]

    是的,TPSM831D31可用于0.82V输出@ 50A和0.8V @ 10A,但VOUT_COMMAND值需要进行编程才能达到0.82 和0.8V,因为这些不是引脚可编程值。

    我们408.7028万我们是否有 TPSM831D31的设计计算器/参考文档? 我在Web工作台中看不到此零件的设计选项。[/QUOT]

    我需要与支持TPSM83D31的组确认。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    感谢您的澄清。 如果我有 TPSM83D31的设计计算器就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    对具有相同要求的备用部件w.r.t TPSM83D31的任何建议单(50-70A)/双通道(50-70A, 12-20A)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kapil,

    我们的美国团队将于下星期一对其进行审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.5 2 PMBus地址选择:

    您好,  

    有关此监管机构的更多查询(TPSM83D31)

    1.我们应为地址电阻器选择什么值? 在给定的表格中,给出了不同的电阻值,它是否与输出电压相关,或者我们可以选择电阻值中的任何一个?

    2.在应用程序设计中  

    Vout A = 0.85@120A

    输出电压B = 1.2V@40A

    但如果输出功率发生变化

    Vout A = 0.82 @50-120A  

    Vout B = 0.8V@8-25A  

    在0.5 - 5 % 和脉动的电压容差为1-30mV的情况下,在这种情况下,如何计算输入和输出电容器的值?

    在这种情况下 ,如何计算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kapil,

    我们的美国团队将于下星期一(美国时间)进行审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    为了帮助跟踪和搜索线程,您能否将此问题作为单独的问题重新发布到E2E论坛上?

    其他正在寻找 TPSM83D31设计信息的客户不可能在标题为 TPSM8D6C24:BCM开关核心电压设计的线程中查找。

    有人将帮助您回答您在该主题中提出的问题。