主题中讨论的其他部件:BQ2.751万, BQ2.751万-G3
大家好,
我尝试使用bq2.751万-EVM启动学习周期,并遵循文档 SLUA903中的步骤。但数据存储器中的更新状态始终为0。
我遵循了以下步骤:
- 输入算法参数(充电电流阈值,放电电流阈值, 退出 电流阈值, 充电放松时间, 放电 放松时间, Quit Relax Time,Qmax Cell 0和Chim id)
- 开始将蓄电池放电至空(开始充电时设置VOK位)
- send it_Enable命令
- 放松,直到VOK Bit和RUP_DIS清除
- 开始为电池充电(在充电结束时设置FC位)
- 放松,直到VOK清除
- 开始将电池放电至空(循环计数从0更新至1)