This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5792万:BQ2.5792万 IC未为完全放电的蓄电池充电。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102481/bq25792-bq25792-ic-not-charging-fully-discharged-battery

部件号:BQ2.5792万

问候,

                我们在项目要求中使用BQ2.5792万 IC为SES智能电池14.4 v电池(4S模式)充电。 当蓄电池处于良好状态时,蓄电池充电正常,但当蓄电池完全放电时,充电器无法为蓄电池充电BQ2.4792万EVM也为无电的电池充电。我们发现EVM会生成脉冲以将电池从无电状态唤醒,但BQ2.5792万 IC不会生成脉冲,即使我们在我的项目中使用了与EVM相同的硬件方案。 如果有任何建议,请回复我。

为供您参考,我将随附电池数据表。

电池充电器方案与BQ2.5792万EVM相同。

此致,

Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malesh,

    发生这种情况时,您能否发送V (BAT)的示波器?  V (BAT)~= 2.5V吗?

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

                是的,当CE引脚低电平时,您的VPAT电压为2.5V。

           我要附上VBAT电压范围的屏幕截图。 当CE引脚低电平持续5秒时为2.5V,当CE引脚为HIG持续5秒时为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

                   我们有意每5秒切换一次CE引脚。

    此致,

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malesh,

    遗憾的是,您收到的一个或多个IC的生产测试不正确,无法退出涓流充电。  如果您禁用PFM模式(REG0x12b4),某些装置可以正常工作。   如果您连接的是部分充电的电池,则充电器工作正常。  您可以退回故障商品以获得退款或更换。 我们最近才发现该问题并更新了测试程序,因此新测试程序中IC的库存仍然较低。

    请注意,BAT和BATP引脚仅为20V额定电压。  如果您的应用要求您热插拔充电的4S电池组,我强烈建议您在BAT和GND之间添加一个TVS,如果不使用船用FET,或者在靠近BATP引脚的位置添加一个小电容器(0.033uF),以防止这些引脚在热插拔时振铃超过20V。

    此致,

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

             感谢您的回复。

                               1.当CE针脚低时,更新的IC是否会在BAT针脚上产生任何峰值? 如果是,它的电压范围是多少。

                               2.如何知道是旧IC还是更新IC? 充电器REG48中的版本号是否有任何更新?

    此致,

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malesh,

    我不理解问题1。

    关于2,具有最新测试计划的IC于2022年3月开始发货。 很遗憾,无法更新注册表。 您可以使用顶部标记日期代码  

     TI YMS,其中Y>=2和M>=3具有新的测试程序。

    您可以自行屏蔽坏单元,因为在未连接电池的情况下,它们的电池电压不会上升到2.5V以上。   

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

                   感谢您的宝贵回复。

         关于第一个问题:在更新的IC中,如果没有连接蓄电池/蓄电池完全放电且CE针脚低,BAT针脚上的电压将会发生什么变化?

    我在评估板上发现,它 每2秒产生0 - 17.2V的电压峰值,以唤醒电池从死机状态中唤醒(实际上,我的电池在完全放电时将在内部切断电压(低于12.4V)。 要唤醒切断的电池,我们需要在外部提供一些电压峰值)。 更新的IC也会发生同样的情况

    此致,

    Malesh Nakka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malesh,

    BQ2.5792万 IC不会卡在涓流充电中(电流或更新的IC),在没有连接电池时,在BAT和SYS通电时会过冲。  理想情况下,如果连接了放电的蓄电池,则不会出现过冲,因为保护器FET闭合。  发生过冲时,变流器会短暂停止切换。 在BAT上增加更多电容(>220uF),并在起动时降低输入电流限制和/或充电电流,以防止过冲。

    此致,

    Jeff