This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:差异

Guru**** 2591690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100939/tps2388-discrepancy

部件号:TPS2388

各位专家,您好!

我们的客户注意到 所提供的tps2388x示例代码和tps2.3881万x所提供的GUI (用于评估版)之间存在差异。

客户正在尝试配置芯片以限制其特定通道的功率分配,文档说明只能在1个端口"对"上完成,但源代码显示:

typedef枚举

_2P_15W_15W = 0x00,
_2P_4W_4W = 0x01,
_2P_7W_7W = 0x02,
_2P_30W_30W = 0x03,
_2P_7W_15W = 0x04,
_2P_15W_7W = 0x05,
_2P_15W_30W = 0x06,
_2P_30W_15W = 0x07
} TPS238x_2P_Power_Allocation _t;

你能帮助澄清吗?

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我需要就此与FW团队再次核实。 顺便说一句,我很想知道您的客户为什么需要在不同的信道上将功率分配设置为不同的值。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    感谢你的帮助。  很遗憾,申请被分类。 但总体情况是,他们希望限制设备的总功耗。 他们将不同类型的设备连接到每个端口,因此他们 希望为每个端口分配不同的功率。

    我希望此信息有所帮助。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    实际上,TPS2.3881万已根据PD的分类为端口设置功率限制。 例如,如果电源分配为30W,并且端口连接了3类PD,则PSE会将该端口的功率限制设置为15W。  

    如果将特定端口的电源分配设置为15W,则如果将4类PD连接到该端口,即使您在系统级别有足够的电源,该端口也无法提供30W。  

    如果您只想在系统级别管理功耗,以确保不超过总功耗, 我认为您应该根据2对/4对硬件配置将端口电源分配设置为最大级别,然后使用系统固件根据优先级和电源预算管理端口电源。  

    谢谢!

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    感谢您提供信息。 只是为了说明 是否可以限制每个端口的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我今天不在办公室参加培训。 我将在本周结束前回复您。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    谢谢你。 我希望你们能作出回应。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我在工作台上检查了SRAM中未实现此功能。 您能否说明哪个源代码具有此功能? 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    我会与客户确认这一点。 我很快就会回复您。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Marvin。