This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2821万:节电模式下的纹波电压和精度

Guru**** 2582295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101531/tpsm82821-ripple-voltage-and-accuracy-in-power-saving-mode

部件号:TPSM8.2821万
主题中讨论的其他部件: TPSM8.2822万

大家好,

我的客户想了解节电模式下的波纹噪声和输出精度性能。

您是否有任何数据和捕获来显示此类表现?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:

    您将在TPSM8.2822万/3的数据表中找到'PSM模式下的输出纹波'图。 您可以将其用作TPSM8.2821万的参考。 它们都是相同的芯片;仅针对输出电流进行微调,性能将相似。

    我们没有输出电压精确度图。 但是,该数据表具有适用于各种条件的负载调节图。 这应能让您了解电压的精确度。  

    请看一下,我希望这些都是足够的。  

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fehin-san,

    好的,我知道我们没有这方面的具体目标。

    此致,

    Takashi Onawa