This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:30A时的效率下降

Guru**** 2415010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103400/lm5140-q1-efficiency-drop-with-30a

部件号:LM5140-Q1
主题:LM5143中讨论的其他部件,

尊敬的各位:  

以下是我尝试实现的2个输出:  

产出一

  • 输入电压:46-54V
  • 输出电压:12V +/- 5 %
  • TDP:250W (30A)
  • OCP:50A
  • 类型:非隔离
  • 环境温度:60C
  • 冷却:?
  • 启用:必需。

输出II (可选)

  • 输入电压:46-54V
  • 输出电压:3.3V 5 %
  • TDC:3A
  • OCP:10A
  • 类型:非隔离
  • 环境温度:60C
  • 冷却:?
  • 启用:必需。

我发现LM5140支持这2个输出,但效率相对较低(86.1 % ,30A)。  

是否有任何其他在30A负载下具有更高效率的设备可以支持2个输出?  

我们是否有任何方法可以提高设备效率?

此致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohhad:

    我建议使用LM5143/-Q1,它是LM5140-Q1的较新版本,性能更好,可用性更强。 效率主要取决于功率级组件。 请发送一个完整的快速启动计算器进行审核。

    请注意,30A TDC从一个相位来说相当高-也许可以考虑使用一个2相解决方案。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:  

    似乎此设备适合:)  

    非常感谢,我会给您发送一个完整的快速启动计算器供您查看。