This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RA扫描床GPCRB刻度

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, GPCRB, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102370/bq40z80-ra-table-gpcrb-scale

部件号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部分: GPCRBGPCCHEM

大家好,

我们使用BQ40Z80 Impedance Track 电量监测计。 我们通过Arbin电池测试仪进行GPCRB优化。 因此,测得的电阻是真实的电池电阻。 但是,在燃油表中,我们将电流缩小了3倍。 此时,GPC报告中的电阻是否为真正的内部电阻? 还是 按比例缩放?

此外,如果我们实际测量电池电阻,以固定gg文件中的电阻,我们是否需要将内部电阻提高三倍?

如果Ra表不需要缩放,但燃油表记录的电流已缩放,如何与Ra表匹配?

此致,

秀兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan您好!

    在完成仪表的学习周期后,不应修改单元电阻。 仪表学习的Ra表特定于其所处的整个系统。 学习后,切勿手动更改Ra值,这会导致测量错误。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Wyatt Keller,

    我知道 你的意思。我们正在进行GPCRB学习对于带电流调节的燃油表,在执行GPCRB记忆时,如果ABIN设备用于测试,是否需要调整最终提交的电流,然后提交?  这对我们解决问题非常重要。

    此致,

    秀兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan您好!

    如果您使用的是当前的缩放,则应通过以下方法实现: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/102.6728万/bq40z80-current-scaling-bug-workaround-instructions

    您提交给GPCRB工具的数据也应进行缩放,量表中不应进行任何其他缩放。 缩放仪表中的当前值后,所有已记忆的Ra表都不应更改,因为它是在缩放时记忆的。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Wyatt Keller,

    如果我们将gg文件中的容量增加三倍,那么在提交到TI的GPCRB学习站点之前,我们使用Arbin测试设备测量的当前值也应该增加三倍。这是否正确理解?

    此致,

    秀兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan您好!

    是的,量规配置的所有内容都应与提交给工具的数据一致。 这是因为我们使用电流来帮助计算蓄电池的内部电阻和OCV,所以当我们使用GPCCHEM观看CHEM ID或执行RB调整时,所有的操作都使用相同的调整系数。

    此致,

    Wyatt Keller