This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2 RSOC下降更多

Guru**** 2615195 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103344/bq40z50-r2-bq40z50-r2-rsoc-drop-more

部件号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他部件:bq20z45-R1GPCCHEM

我以前使用bq20z45-R1,然后将 bq20z45-R1更改为 e2e.ti.com/.../ID_5F00_82_5F00_DV1.08万_5F00_ROC100_5F00_ASC105_5F00_Cycle1_5F00_Qmax1_5F00_update0e.log

现在我有以下问题:

我使用 bq20z45-R和 BQ40Z50-R2使用相同的设备 充电  RSOC 0至100%的时间相同。

我放电100至0%的时间相同。

但我有以下问题:

 BQ40Z50-R2管理器电池有问题

当我从100 % 放电至  Below 50 % 时

然后关闭设备并等待5小时,检查RSOC下降3~8 % ,

然后我连续等了10个小时  

RSOC将丢弃3 %

为什么会出现问题?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有以下问题:

    我使用 bq20z45-R和 BQ40Z50-R2使用相同的设备 充电  RSOC 0至100%的时间相同。

    我放电100至0%的时间相同。

    但我有以下问题:

     BQ40Z50-R2管理器电池有问题

    当我从100 % 放电至  Below 50 % 时

    然后关闭设备并等待5小时,检查RSOC Drop Small  3~8 % ,

    但  我连续等了10个小时  

    RSOC会使3 % 下降更多

    为什么会出现问题?

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用化学编程列表1318化学。

    附上 Cell e2e.ti.com/.../Cell_2D00_MSDS.pdf MSDS文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hung:

    当您重置仪表时,仪表会松开存储SOC参数的RAM内存,因此仪表必须根据OCV重新计算SOC。 如果您在放松后看到SOC显著下降,这意味着您编程的CHEM ID很可能不正确。 确保您已使用GPCCHEM工具找到您的cehm ID,并在测试准确性之前执行了学习周期。

    此致,

    Wyatt Keller