This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:GPCRB CHEM ID

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102867/bq40z80-gpcrb-chem-id

部件号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件:GPCRB

大家好,

gg文件中的"Static Chem DF Checksum'(静态化学DF校验和)和"Chem ID"是否对应? CHEM ID是否对应于唯一的"Static Chem DF Checksum (静态Chem DF校验和)",并且不会更改? 为什么在GPCRB报告中提到"请确保GG文件中加载的CHEM ID与配置中指定的ID相同'?"静态CHEM DF校验和'是否取决于燃油表的型号?

此致,

秀兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan您好!

    "Static Chem DF Checksum (静态化学DF校验和)"可能取决于燃油表的型号。 如果加载的chem ID的特定内部值不在特定的预期范围内,则报告将包含上述备注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,shirish,

    加载的chem ID的特定内部值指的是什么? 在gg文件中,与此相关的参数是什么?

    此致,

    秀兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiulan您好!

    化学ID是指仪表使用的一组值。 您可以将其视为二进制映像。 这些值不在gg文件中。