This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.921万E:无法在TI的PSPICE上执行瞬态仿真

Guru**** 2797585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103317/tps629210e-unable-to-perform-transienet-simulation-on-pspice-for-ti

部件号:TPS62.921万E

大家好,我遇到了有关TPS62.921万E仿真的问题。 我已根据数据表第89页的原理图(TPS62.921万E 1-A,3V至17V,–55°C至+150°C低IQ降压转换器数据表(TI.com)),将TI的IC连接到PSPICE中。 在输出上,我得到了指数曲线892 NV到929 NV,用于模拟间隔0-3ms。

组件值为:L1=4.7uH,C2=22uF,RT=100ohm,R2=11.5k,R1=52.3k。

瞬态模拟设置:最大步长:100ns

请您告诉我,为了获得成功的瞬态响应,我必须应用仿真参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leon:

    我会检查一下,并在下星期一送您回来。

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leon:

    TPS62.921万E数据表的总页数为50。 我在第89页上找不到示意图。 但是我使用了PSpice原理图上的默认设置,如果将最大步长更改为100ns,则会出现相同的问题。 模拟在20ns下正常工作,行为是预期的。 通常 不建议更改最大步长,因为它可能会导致收敛错误或错误结果。 100ns步长太大,尤其是考虑到2.2MHz的切换频率,即455ns周期时间。 请使用20ns运行模拟。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy