This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8951万:电源

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102456/ucc28951-power-supply

部件号:UCC2.8951万
主题中讨论的其他部件: UCC2.895万

您好,请向我推荐3.3KW电源的电路图。

输入电压:90-300V AC

输出电压(VOUT):84V 40A

连续输出功率(输出):3.3KW

满载效率:90 95 %

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现UCC2.8951万产品中的这种2 kW参考设计可能对您有所帮助。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    以下链接将带您到应用手册,该手册使用UCC2.895万/1设备逐步完成设计过程。

    有一个指向Excel文件的链接,该文件将为您的设计执行计算。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    我们还有Webench设计工具。  您只需输入输入和输出功率要求,该工具将为您的设计生成原理图和材料明细表。  只需转到UCC2.8951万产品页面并在Webench. https://www.ti.com/product/UCC2.8951万上搜索即可

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所看到的参考设计链接 (即https://www.ti.com/tool/PMP8740),此设计仅适用于600kW电源,但我的要求是3.3KW。 此外,根据我的要求,我还没有在   Webench设计页面中找到原理图和BOM。   https://www.ti.com/lit/pdf/slua560中没有Excel文件。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    指向Excel文件的链接位于应用程序注释中的中。  只需单击蓝色文本中的Excel设计工具。  我已提供了以下链接以及同一Excel文件。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接,因为我已经提到过我的项目 规格。 当我填充Excel 工作表中的数据时,LS 计算值为-0.33uH。 请查看 我 在个人信息中分享给您的excel表。 如果有任何更改,请告诉我...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果LS为负值,则您不需要它来实现ZVS。  您可以使用泄漏电感器进行此操作。   

    我仍然会离开一个更久的地方,以防万一。  这是因为A选择的LS基于理论开关电容。  在您的实际设计中,您可能最终需要它。

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好的是,根据我的要求 ,您将共享Excel工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在UCC2.895万/1产品文件夹中的设计工具下找到Excel设计表。  以下链接将使您转至Excel文件 。https://www.ti.com/lit/zip/sluc222

    此致,