This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:隔离栅极驱动器UCC2.152万的DT针脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103210/ucc21520-dt-pin-of-the-isolated-gate-driver-ucc21520

部件号:UCC2.152万

根据数据表,如果DT引脚保持打开状态: 默认停机时间为0至15ns (最大值)。

 

 您能否确认,通过保持Dt引脚浮动,将输出A和输出B之间的死机时间设置为最大15 ns。

在我的应用程序中,我保持DT引脚浮动,保持DT引脚浮动是否存在任何问题。

如果是,后果是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudeep,

    感谢您联系E2E!

    如数据表中所详述,TI不建议 让DT引脚保持浮动状态。 噪音可能会耦合到引脚中,并影响输出的条件。 相反,我们建议将DT与VCCI绑定,或在DT和GND之间使用电阻器设置DT (参见以下片段)。

    最佳,

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Olivia Brandel,

    根据数据表,如果DT引脚6保持浮动:它引入0至15nsec的死机时间,如上面所附的图像所示。我的理解是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sudeep,

    我们的建议是不要让它浮动。 噪音很容易耦合,导致死时发生变化。 请遵循Olivia的建议。

    此致,

    Don