请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.152万 根据数据表,如果DT引脚保持打开状态: 默认停机时间为0至15ns (最大值)。

您能否确认,通过保持Dt引脚浮动,将输出A和输出B之间的死机时间设置为最大15 ns。
在我的应用程序中,我保持DT引脚浮动,保持DT引脚浮动是否存在任何问题。
如果是,后果是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据数据表,如果DT引脚保持打开状态: 默认停机时间为0至15ns (最大值)。

您能否确认,通过保持Dt引脚浮动,将输出A和输出B之间的死机时间设置为最大15 ns。
在我的应用程序中,我保持DT引脚浮动,保持DT引脚浮动是否存在任何问题。
如果是,后果是什么。