This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 12V-24V隔离栅极驱动器?

Guru**** 2559320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103420/12v-24v-isolated-gate-driver

主题中讨论的其他部件:UCC2.3513万

是否存在隔离栅极驱动器,而不能接受12V至24V输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johny,

    是的,UCC2.3513万和相关器件可接受12-24V输入信号,并配有合适的电阻器,以将电流限制在7至14 mA之间。

    有关 详细信息,请参阅数据表的9.2。2.1 选择输入电阻器部分。

    我们有一个Excel工具,可帮助您选择正确的大小调整值。 您可以在此处找到。

    如果这解决了您的问题,请按绿色按钮,否则,请告诉我您还有哪些问题。

    此致,

    Don