This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] LP87561-Q1:如何使用LP875x-Q1 PGOOD作为SoC的nReset信号

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103627/faq-lp87561-q1-how-can-i-use-lp875x-q1-pgood-as-nreset-signal-for-soc

部件号:LP87561-Q1

此常见问题适用于LP8752x-Q1和LP8756x-Q1设备。  

在LP875x PGOOD监控中,用EN信号屏蔽,这意味着当bucks被禁用时,PGOOD不受监控,信号较高。 这样做是为了允许组合多个PMIC和禁用滑轨(例如挂起到RAM模式等),而不影响PGOOD监控。 但当PGOOD用作nReset信号时,这可能会有问题。 例如,关闭时PGOOD保持高电平,此时SoC重置信号应变低。  

解决方法是将PGOOD信号与其中一个GPIO结合起来。 GPIO可通过与降压输出相同的可编程延迟进行EN引脚控制,GPIOx可用于在启动时在预定时间内保持PGOOD低电平,并在关闭时立即降低PGOOD。 当PGOOD与GPIOx组合时,两者都应设置为漏极开路输出,然后信号可以绑定在一起。 需要将电阻拉至IO电压。  

另外,PGOOD也可以与来自UC的重置信号结合使用,或者与一些独立电源设备PGOOD结合使用,后者充当nReset信号(当导轨被禁用时,nReset变为低电平)。  

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码