This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2569万:在PSM模式下TLV6.2569万 SW节点超调

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102089/tlv62569-tlv62569-sw-node-overshoot-in-psm-mode

部件号:TLV6.2569万

大家好,  

在PSM模式下,SW节点电压 过冲可以是(VIN+0.7V)@38ns (波形如下所示)。 这是否可用于 TLV6.2569万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    此波形是预期的,是转换器的正常操作。 在PSM模式下,SW节点处的振铃比PWM模式高。 因此,这种过冲数秒钟不应对设备造成任何潜在的损坏。

    谢谢!

    此致

    Sneha   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liu:

    是否还有其他问题与此相关? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha