This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:LP5018RSMR

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103187/lp5018-lp5018rsmr

部件号:LP5018
主题中讨论的其他部件: TLC5.9116万

如何为IC选择Iref电阻器的值以驱动15个LED。

LED正向电压- 3V

正向电流- 300 mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampan,您好!

    您的意思是系统上的每个LED需要300mA,或者15个LED需要300mA。 LP5018的每个通道最多只能支持35mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    LED电热将通过PWM驱动。 每个LED具有300 mA的正向电流。  因此,根据我的理解,不需要电阻器,因为最大电流不会导致LED损坏? 我只是想了解数据表中给出的公式。 电阻器会限制所有LED的最大电流还是限制LED的每个单独电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sampan,您好!

    对于LP5018的每个通道,最大电流容量为35mA。 每个  输出通道内都有保护电路,可将电流限制在80mA左右。 但将电阻器设置为高于35mA,则不在数据表建议范围内,并将存在潜在风险。

    对于此类高电流应用,我们没有一个IC可以实现。 您可以看看TLC5.9116万,它是一个16通道设备,每个通道都具有120mA的功能。 并行3通道可支持高达360mA的电流。 因此,2件TLC5.9116万可支持您的应用。