This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.025万:LDO未使用引脚

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101631/tps650250-ldo-unused-pin

部件号:TPS65.025万

大家好,

我已在下面的过程中检查过,当不使用LDO输出时,小陶瓷电容器指的是什么电容?
建议的电容器尺寸是多少?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/33.9455万/tps650250-unused-ldo?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS<xmt-block0>65.025万65.025万 % 25.2525万252520Unused#</s>25.252万

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ruy:

    我已将此分配给产品专家。 请在明天之前回答。  

    数据表规范似乎表示2.2uF的最小电容,因此至少使用该值,LDO已被证实并测试为稳定,不会触发错误故障等。我让Brenda详细说明她是否知道无负载条件下的最小值。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    对于 未使用的LDO,您可以使用规格中的最小输出电容。 我建议使用Tomi推荐的2.2uF,以使导轨稳定且不会触发任何错误。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda和Tomi,

    感谢您的回复。
    我了解推荐使用2.2μF。
    我认为它应该尽可能小,但最多可以连接多少?

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    我们建议使用2.2uF,因为它是我们在整个温度范围内验证的电容值,以确保LDO的稳定性。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您的回复。
    我很明白。
    很抱歉问了这么多问题。
    我想知道最大可能的连接。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    "最大可能连接"是什么意思? 您指的是什么?  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    要连接的电容器的最大电容。
    我想检查可以连接的电容器比2.2μF的大多少。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    在TPS65.025万规范中,我们仅指定LDO稳定性所需的最小电容。 此器件具有评估模块(TPS65.025万EVM-447),可用于评估不同条件下的PMIC性能。 输出电压以及外部无源组件(如输出电压)可以 根据需要进行更改,以匹配特定的应用场合。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    我要问的是不使用LDO时电容器的电容。
    我想知道在这种情况下可以连接的最大值。
    因为其他线程中的答案表明它应该尽可能小。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    即使您的应用不使用其中一个LDO,但由于两个稳压器共享相同的启用信号,因此未使用的LDO仍需要最小输出电容(2.2uF)。 对于未使用的LDO,关键参数是稳定性的最小电容,即我们在数据表中指定的2.2uF。 未使用的导轨的最大电容不应成为问题,因为不会有任何负载连接到输出,因此您只需要最小电容即可保持较小的总功率区域。 您能否分享有关未使用LDO最大电容的更多信息?  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您的回复。
    我现在明白了。
    我问是因为它说我需要连接尽可能小的电容。
    例如,如果我没有2.2μF Ω 电容器,我可以连接10μF Ω 电容器吗?

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ruy,

    在另一个螺纹中,有人提到使用小陶瓷电容器来实现未使用的输出。 小只是低成本/小板面积等的迹象,因为它对性能不是至关重要的。 它没有说尽可能小。 只要该值为2.2uF或更高,就可以了。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomi:

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致。
    柳时敏