This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:输出阻抗与频率

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040-N, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101669/lm4040-n-output-impedance-vs-frequency

部件号:LM4040-N
在“线程: LM4040”中讨论的其他部件

团队成员,您好!

请告诉我一个基本问题。

关于图2和图3中的输出阻抗与频率。

在这种情况下,"频率"指的是什么频率? 它是否指负载侧的频率?

客户正在分配LM4040-N的电压,并将其用作比较器的参考电压。

此外,LM4040-N是否曾振荡? 我认为这与上述内容没有任何关系...

客户称LM4040-N振动,他添加了电容器,但无法完全抑制振荡。

请告诉我您的意见。

此致,

Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa  

    如果   IR在F频率下具有脉动,则任何频率(例如F Hz)的动态阻抗都会显示VR下的脉动量。 IR中的纹波可能是由于负载切换或电源切换所致。   

    LM4040-N在所有电容器上都是稳定的。  

    您能否分享有关该原理图的更多详细信息?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya,

    感谢我们的支持。

    向客户解释并询问更多详细信息。

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Trailokya:

    我收到了其他问题。

    当1uF钽电容器并行连接时,CL=1uF是否意味着?

    CL=0图中是否没有钽电容器?

    XCL在图2和图3中的含义是什么?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa

    我在下图中标记了CL -  

      

    CL= 0表示CL已断开连接。  
    XCL是负载电容器在频率上的阻抗。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Trailokya,

    当CL是多少UF时,XCL是阻抗?

    1uF处的阻抗是实线,对吗?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa  

    XCL是1uF的阻抗。  您可以验证,因为它在200K之前为1欧姆(实际值约为159)。

    1uF处的阻抗为实线。 虚线表示无负载电容器时的阻抗。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。Trailokya:

     CL =0线 和XCL线之间有何区别?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masa  

    对于无负载电容器,CL=0线路是LM4040的动态阻抗。  

    XCL线仅为1uF电容的阻抗。 仅供参考。  显示此行仅用于比较目的。  

    XCL =1/(2*PI*F*(1uF))  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好Trailokya:

    我理解。 感谢我们的支持!

    此致,
    Masa.