This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 400W恒定电流降压LED驱动器

Guru**** 2600125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103228/400w-constant-current-buck-led-driver

主题:TPS9.264万中讨论的其它部件

您好,

请为以下规格推荐带外部MOSFET的LED驱动器:

-输入电压:48V至53V

-输出电压:36V至42V

- Iout:6.4A

—恒定电流

-降压拓扑

谢谢,此致,

Shiwankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwankar,感谢您与我们联系,请参阅TPS9.264万/1。 这是我们路线图中当前最大的解决方案,您是否可以为此案例提供您的EE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwankar:您好!

    正如Frank建议的那样,请考虑TPS9.264万/1,如果您有任何问题,请告诉我。

    云庭