This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.48万:输入电流限制规格

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102986/bq24800-input-current-limit-spec

部件号:BQ2.48万

客户开始设计设置输入电流输入电流Iin = 230W/19.5V = 11.8A在其流动时,数据表中规定,10 mΩ 设置的上限为8.128A。

BQ2.48万是否缺少规格?

您是否有任何解决方法?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纽约,

    您可以使用5 m 输入电流感应。 请注意,当您执行此操作时,寄存器中的每个位都将变为两倍。 例如- 0x3FH的位6 , 当电流感应为10 m 时为64mA的输入电流,当使用5 m 电流感应时,现在变为128 mA。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!