This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS6594-Q1:残余电压检查

Guru**** 2603455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103444/faq-tps6594-q1-residual-voltage-check

部件号:TPS6594-Q1

剩余电压检查如何工作?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    剩余6594剩余电压检查如何工作?

    残余电压检查是利用短路检测电路来确定调节器输出上是否存在任何残余电压(任何大于150mV的电压)。  启用后,检查将在固定状态机器中进行,并防止PMIC从初始化状态转换为boot_BIST状态。  这实际上会导致PMIC等待任何残余电压消散,然后再让PMIC转换到执行通电顺序的任务状态。   如果PMIC必须等待,则通过中断nINT提供指示。  中断源可以通过串行接口进行查询,串行接口可以配置为I2C或SPI。   由于残余电压使用短路检测电路和逻辑,因此残余电压故障将导致设置BUCKn/LDON_SC_INT位。

    当调节器启用位(BUCKn/LDOn_EN)从'1'更改为'0'时,并且同时启用监视器和剩余电压检查时,也会进行残余电压检查。  此功能用于检查稳压器断电后的电压,应用有限,不推荐使用。

     作为NVM配置的一部分,应在静态设置中启用残余电压。  将设置从NVM空间复制到用户寄存器空间后,静态设置将定义PMIC寄存器值。  此设置复制在初始化状态下进行,因此,如果在静态设置中启用了残余电压,则在转换到BOOT_BIST状态之前将进行残余电压检查。

     要禁用残余电压检查,要在断电期间禁用此功能,需要在NVM配置的PFSM部分中提供说明。  禁用残余电压应该是PFSM的第一项功能。

     有关残余电压检查的详细说明,请参阅产品数据表:

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps6594-q1.pdf#page=64

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp8764-q1.pdf#page=69