This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:来自FET门的FB引脚噪音。

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103475/lm5118-noise-on-fb-pin-from-fet-gate

部件号:LM5118

但我在FB引脚上看到的噪音导致输出随机波动。

我已从设计中移除了控制运算放大器,该设计使45V输入的输出最大为24V @ 2A。

使用或不使用外部驱动器时噪音相同。

我想清理一下。   

调整范围为24V至16V。 但这是后一种情况。

上传图像时遇到问题。  将添加更多...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB固定图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5684.Arina-24V-DC_2D00_DC-4Amp.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您使用E2E论坛。

    让我来研究一下这个问题,但由于团队培训正在进行,这可能需要几天时间。

    我应该可以在今后1-2天内对此发表评论。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我有FB引脚处的噪音图片,但上传时遇到问题。   

    我已将OPAMP驱动器取出到FB中,以关注噪音问题。

    FB引脚,24V时,完全2A负载。

      

    FB引脚,24V无负载。

    明白了。  名字里的特别的宪章…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我不确定我现在是否以正确的方式将您提供的所有信息放在一起。

    因此,您已卸下OPAMP,该OPAMP也连接到右FB引脚。

    你会看到上面显示的信号(我猜你是在谈论信道2)在FB引脚上,并且想知道你在那里看到的高峰值。

    不确定第一张图片应该显示什么?

    您是否可以添加测量设置的图片-尤其是探头与FB信号的连接。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,通过卸下R11和R25来卸下OPAMP。  

    第一张图片是Q3 FET,这是我用于连接负载的设计的一半。

    我在卸下R11和R25后测量暴露的电极垫上的噪音。

    我将处理一张测量图片,并尝试同时获取门控和噪音的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    谢谢,只是为了确保,我们很高兴看到测量设置和探头与板的连接。

    此致,

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示波器探针上使用了较短的GND,这确实降低了所看到的噪音。

    在1.23VDC FB上,仍保持约100ns的电流,并有波动。

    R22 FB扩展映像

    R22 FB噪音

    门信号

    探头设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    正如您已经看到的那样,测量探针的回路确实会产生大量噪音。

    此外,我建议对探头的此输入启用20MHz滤波,在我看来,这仍然是您在示波器上看到的探头的一些切换噪声。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我从来没有遇到过问题。  带宽降低后,它看起来非常干净。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    感谢您的更新。

    如果此问题已解决,最好按下"已解决"按钮以关闭此线程。

    此致,

     Stefan