This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:需要UA78M33CDCYR备用

Guru**** 2382620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103877/ua78m-ua78m33cdcyr-alternate-required

部件号:UA78M

您好,我们在设计中使用此零件号已有很长时间,但现在此零件不可用。 请为此建议任何替代解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dheeraj,

    澄清一下,您是否正在寻找一种供应更好的替代解决方案?

    如果是,请分享有关关键设计要求的更多详细信息,如输入电压,输出电压,负载电流,所需数量,设备封装尺寸, 等等?

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Jimmy,不是,我实际上正在寻找一个针到针的替换件,它具有与此IC相同类型的输入-输出。  

    我们无法购买此IC,因为它在任何地方都不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dheeraj,

    我看到的唯一其他P2P选项是 TL1963A-33DCYR 和 LM3940IMPX-3.3/NOPB

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy