This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:需要TPS7.635万DBVT备用解决方案

Guru**** 2811195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS763, TPS771, TPS772, TPS765, TPS764, TPS788, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103878/tps763-tps76350dbvt-alternate-solution-required

部件号:TPS763
线程中讨论的其他部件: TPS771TPS772TPS765TPS764TPS788TPS7A24

您好,我们在设计中使用此零件号已有很长时间,但现在此零件不可用。 请为此建议任何替代解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj,

    请参阅下面的备用设备。

      TPS763 TPS771 TPS772 TPS765 TPS764 TPS788 TPS7A24
    AEC Q100
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出 固定输出 固定输出 可调输出,固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2
    VIN (最大值)(V) 10. 10. 10. 10. 10. 10. 18.
    VIN (最小值)(V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.4.
    输出电压(最大)(V) 5. 5.5. 5.5. 5.5. 3.3. 3.3. 17.75
    输出电压(最小值)(V) 1.5. 1.5. 1.5. 1.2. 2.5 2.5 1.24.
    固定输出选项(V) 1.6,1.8,2.5,2.7,2.8, 3,3.3,3.8,5 1.5,1.8,2.7,2.8,3.3, 5. 1.5,1.8,2.7,3.3,5 1.5,1.8,2.5,2.8,3, 3.3,5. 2.5,2.7,2.8,3,3.3 2.5,3.3 1.25,1.8,2.5,3,3.3, 3.6,5.
    启用 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 41. 26. 26. 45. 32岁 25. 22.
    噪声(uVrms) 140 55. 55. 200 50岁 56. 300
    精确度(%) 3. 3. 3. 3.
    VDO (典型)(mV) 375 75 75 85. 300 150 160
    IQ (典型值)(mA) 0.08 0.09 0.09 0.03 0.08 0.017 0.002
    热阻 θJA (°C/W) 205. 243. 243. 176. 180 180 167.8.
    最小包装面积(mm2) 4.64 14.7. 14.7. 19.159. 4.64 4.64 4.64
    包装类型 SOT-23 VSSOP VSSOP SOIC SOT-23 SOT-23 SOT-23

    谢谢!

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Prakash,在建议的部件号中,我刚刚找到了1 TPS7A24,所有其他ICS在封装和输出方面都是不同的。  

    我需要相同的引脚兼容性IC,我们可以在电路中更换。  
    输出要求:5V
    pacakge:SOT-23

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加典型应用程序sch。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dheeraj,

    如果您在SOT-23中确实需要P2P,TPS7A2450DBVR将是您的最佳选择。

    此致,

    Prakash L