This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2480:TPS2483

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS2493, TPS2483, TPS2482, TPS2481, TPS2480, TPS2491, TPS2492, LM5069, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103132/tps2480-tps2483

部件号:TPS2480
线程中讨论的其他部件:TPS2490TPS2493TPS2483TPS2482TPS2481, , TPS2491TPS2492LM5069INA293

尊敬的女士或先生:

 

我们正在开发一种电流感应解决方案,其中包括一个TI热插拔控制器TPS2480,TPS2481,TPS2482,TPS2483。 我们还考虑 使用  TI的TPS2490,TPS2491,TPS2492,TPS2493或其它热插拔控制器。  

我们要问的问题是电流感应电压。 从数据表中可以看出,电流感应阈值可能在45到55mV之间。 这是电流感应准确度的+/- 9%变化,对于我们的应用而言,这种变化不够精确。 我们的问题是,这种变化是否可能仅仅是纸上的理论性的,还是在实际情况下实际上是如此之大?  

感谢您的支持。

 

此致,

Martin Radev

电子开发者

SEW PowerSystems GmbH

Wangen im Allgäu ć

德国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Martin,

    欢迎使用E2E!

    您是否可以共享您的系统要求(电压,最大电流,目标电流监测精度,保护要求)和最终用例详细信息,以帮助您找到合适的设备。

    我们集成了多个具有高级功能的解决方案,可供选择。  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    以下是要求/目标参数:

    电压范围为18V至30V,

    最大跳闸电流为20,0A,  

    在0°C至70°C的温度下,目标电流感应准确度为3%,

    保护反应延迟最大5ms,

    计时器功能 很有用,但不是必需的

    我们正在进行放电,这是一个可插拔的装置,可实时监控电流,从而保持对输出功率N-MOSFET的检查。 我们 在安全操作区SOA中的特性操作(带电压监测)会有所帮助,但不需要。  感谢你的帮助

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Martin,

    感谢您的详细信息。

    我们所有的热插拔控制器提供的电流感应精度范围为+/-10%到+/-15%。 很难共享分布数据,设备 是跨多个工厂制造的,意味着可能会发生转变。 因此,分发数据可能对您没有帮助。

    我认为您需要INA电流感应设备来满足您的需求。 分流电阻器可在热插拔和INA之间共享

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh,

    感谢您的支持。 INA293B是我们当前的解决方案,非常精确。 通过热插拔(LM5069),内置了高度集成的解决方案,包括N-MOSFET充电泵。 但是,由于您提到的已知制造公差,这是不够的。

    我们似乎会将INA293B与 定制充电泵结合使用,以打开和关闭外部N-MOSFET。  

    如果有第三种方式,我非常感谢您的反馈

    此致,

    马丁

    SEW动力系统

    德国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Martin,

    一个问题: 为什么你需要非常高的精度? 电源是否对过载非常敏感?

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rakesh,

    原因是外部N-MOSFET应始终保持在省电操作区SOA中,而半导体的短缺仍在持续,我们希望确保我们有更好的替代品。 TI的INA293仍然非常精确,而且它似乎是一条前进的道路。 此外,我们还在调节定制充电泵 设计和测试方面取得了进步,并将其与INA293结合使用。

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 非常感谢您分享信息。

    此致,

    Rakesh