This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.589万H:有关系统OCP保护的脱模时间

Guru**** 2393265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103085/bq25890h-deglitch-time-about-system-ocp-protection

部件号:BQ2.589万H

尊敬的TI:

低于1S最小值,最大值或典型值。 我认为这是最小值。 希望与您确认。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    对于规格,您突出显示1秒是最大值。 TI建议电池可以在9A峰值时通过内部MOSFET放电,最长1秒。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    因此,根据您的回复,只要最后一次过电流时间不超过1秒,bq2.589万h就不会关闭BATFET,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiayu Ye,  

    数据表的以下部分说明了BATFET何时关闭。 I_BATOP = 9A

    最初随附的数据表部分是推荐的工作条件。 TI一般建议不要在6A以上放电,但在仅电池模式下,过电流保护仅在放电电流超过9A时关闭BATFET。  

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的客户的应用中,只有电池模式下会出现瞬态峰值系统电流(>9A)情况,但持续时间不会太长,大约1毫秒。 客户想知道BATFET是否将关闭。  请您分享触发bq2.589万h关闭BATFET的确切无故障时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiayu Ye,

    我需要对这种情况进行测试,并将在本周晚些时候与您进行回复。

    此致,

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiayu Ye,  

    在进行一些研究时,有两种情况可能导致BATFET关闭。 第一个是过电流保护,我们已在上面提到过。 对于设备检测到>9A后的I_BATOP,去毛刺时间通常为200 usec。  

    当系统在仅电池模式下消耗高电流时,也有可能发生电池过度放电保护(V_BAT_DPL)。 在过去的经验中,高放电电流会导致BAT引脚处的电压下降,可能低于耗尽阈值(最大2.5V)。 V_BAT_DPL的去毛刺时间通常为1毫秒。  

    要知道BATFET是否会由于瞬态电流峰值> 9A而关闭 ,您可以让客户提供系统电流瞬态波形或使用EVM执行测试。  

    此致,

    Garrett