This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.1495万:LM6.1495万偏压操作

Guru**** 2580445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104423/lm61495-lm61495-bias-operation

部件号:LM6.1495万

请解释"偏置"输入操作。 根据数据表,它可以是GND或高达12伏的输出电压。 我不能将它连接到输出电压,因为在我们的应用中它是12V+-2%,但我们有来自 另一个电源的+5V电压,所以最好将偏压连接到GND或+5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    偏置引脚可用于提高效率,其内部LDO来自外部电源,而不是VIN。 由于您有来自另一个电源的+5V电压,因此您可以将该外部电源连接到偏置。  

    如果不需要偏置引脚功能,那么只需将其直接连接到GND即可。

    此致,

    Jimmy