This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万:ADCIBAT寄存器指示错误值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101645/bq25713-adcibat-register-indicates-wrong-value

部件号:BQ2.5713万

您好,

我有一个基于参考设计的自定义设计。

 ADCIBAT寄存器指示当前值比ICHG和IDCHG的实际值高10倍。

我检查了RSR上的压降,其值与实际电流一致。

我接下来可以检查什么?

这不是我第一次使用BQ2.5713万设计自定义主板,之前的设计也如预期一样工作。

谢谢!

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gabriel:

    要获取ADCIBAT寄存器读数,我们需要设置EN_ICHG_IDCHG寄存器并启用  ADC_START。 请在下一步中检查IBAT针脚电压。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回答。
    已设置en_ICHG_IDCHG,并且ADC处于“连续”模式。

    充电或放电时,蓄电池电压为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否启用IBAT引脚来监控蓄电池电流?