This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3014万:ESD数据请求

Guru**** 2391335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104287/tps53014-esd-data-request

部件号:TPS5.3014万

您好,支持团队。

在资格总结中,ESD-HBM和CDM的结果被描述为"见数据表"。
但是,数据表不显示ESD的结果。


请告诉我TPS5.3014万DGSR的ESD数据(HBM数据,CDM数据)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yutaro,您好!

     下面是TPS5.3014万DGSR的ESD测试结果:

    • CDM =在250V,500V,750V时通过
    • HBM =在500V,1000V,1500V,2000V,2500V时通过

    此致,

    Britton